Formula Student Pre-Event - Página 1

voltar

norelem Race Camp 2016

Pneus queimando no primeiro Formula Student Pre-Event da norelem
Marcas no asfalto, som de motores e estudantes entusiasmados – foi assim o norelem Race Camp 2016. A norelem realizou pela primeira vez o Pre-Event para preparar a competição internacional da Formula Student, onde os estudantes de diferentes cursos constroem seus próprios carros de corrida. Para alegria dos estudantes que nesta temporada receberam não só produtos, mas também experiências no pacote de patrocínio norelem. O evento de dois dias realizou-se em 28-29.06.2016 na sede da empresa em Markgröningen e na pista em Bopfingen (perto de Aalen). Durante o norelem Race Camp, as equipes tiveram a oportunidade de trocar ideias e de se compararem com outras pessoas de equipes patrocinadas pela norelem, praticar as disciplinas estáticas, assim como testar os veículos de ponta a ponta.
Participante:

- Formula Student Team Weingarten

- municHMotorsport e.V.

- DHBW Engineering Stuttgart e.V.

- Joanneum racing graz

- UPBracing Team e.V. upb racing

- Running Snail Racing Team

- Rennteam Uni Stuttgart e.V.

- SolarCar Team

- WHZ Racing Team

Os participantes do norelem Race Camp

No norelem Race Camp participaram oito equipes da Formula Student que na última temporada receberam produtos da norelem no âmbito de um patrocínio, como »Juntas universais, »rolamentos rígidos de esferas, »parafusos sextavados ou »encaixes roscados. Durante a competição internacional de estudantes, alunos de diferentes cursos constroem seus próprios carros de corrida. Além disso, a equipe SolarCar de Bochum também esteve lá e apresentou o seu ThyssenKrupp SunRiser. Ficamos especialmente contentes com as equipes que viajaram de muito longe como, por exemplo, as equipes de Paderborn, Zwickau e até de Graz. Algumas destas começaram a viagem rumo a Markgröningen no meio da noite para estarem presentes no norelem Race Camp.

Preparação para as disciplinas estáticas

No primeiro dia do evento em Markgröningen, o teste das disciplinas estáticas esperava as equipes. Este está dividido em três subcategorias: Engineering Design, Business Plan e Cost Report. O júri que avaliou os estudantes é constituído por colaboradores, ex-alunos da Formula Student e amigos da empresa. Quando as equipes já não se encontravam na apresentação das disciplinas estáticas, aproveitavam o tempo para falar com as outras equipes e ver melhor os seus carros de corrida e soluções de construção. "No norelem Race Camp tivemos a oportunidade de trocar ideias com as outras equipes", salientou a equipe da Formula Student Weingarten.

Durante a tarde as equipes pilotaram juntamente com a norelem Crew rumo a Bopfingen. Antes de passar para a parte mais agradável do dia, de noite o trajeto foi delimitado e foram montados diferentes slaloms e chicanes. Isto impede que os veículos circulem demasiado rápido e desafia a capacidade do piloto. A esta hora os veículos eram ainda o tema de conversa número um. Além disso, algumas equipes utilizaram metade da noite para ajustar, soldar e afinar os seus veículos. Ficamos empolgados com o nível de entusiasmo e empenho com que os estudantes contribuíram para este projeto.
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha