norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem presenta una innovadora unidad de centrado

Volver
  • norelem presenta una innovadora unidad de centrado
  • norelem presenta una innovadora unidad de centrado
  • norelem presenta una innovadora unidad de centrado

Precisa y robusta: norelem presenta una innovadora unidad de centrado

Una forma innovadora de alinear y fijar piezas de trabajo: La nueva unidad de centrado de norelem lo hace posible. Está formada por un cono con bolas de precisión vulcanizadas. La estructura especial del sistema permite una precisión de repetición de <0,003 milímetros.

Al juntar placas, que estén equipadas con la nueva unidad de centrado de norelem hay que colocar las bolas del cono ligeramente en contacto con el casquillo. En cuanto se aplica la fuerza de tracción hacia abajo, las bolas de precisión se comprimen contra la superficie del cono y las superficies de apoyo de las dos placas se alinean entre sí. Al hacerlo se deforman las bolas en la zona elástica entre la superficie del revestimiento del casquillo y la punta del cono, centrando las dos piezas con la máxima precisión. El único requisito para una forma óptima de funcionamiento del sistema es la exactitud de la profundidad de instalación del casquillo. De este modo se garantiza que las bolas siempre se deformen únicamente dentro de su zona plástica.

La unidad de centrado de norelem puede compensar diferencias de temperatura de hasta 30 K. La goma insertada en el cono no se agrieta y es inalterable a las impurezas y virutas. Si, ocasionalmente, penetra alguna viruta, esto no afecta negativamente al sistema.
El nuevo sistema está disponible en dos tamaños diferentes. El cono y los casquillos de la unidad de centrado están disponibles individualmente. Así los usuarios pueden comprar únicamente los componentes que realmente requieran.

Infórmese sobre la innovadora unidad de centrado de norelem.

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.