Projeto em tecnologia de sistemas da NTB Buchs

voltar

Projeto em tecnologia de sistemas da NTB Buchs

Dois agentes secretos salvam o mundo

A equipe "Just in Time" dedicou-se com sucesso ao projeto deste ano em tecnologia de sistemas da Escola Interestadual de Tecnologia de Buchs, na Suíça. Neste projeto, os estudantes constroem robôs que devem resolver tarefas complexas. Cada tarefa deve ser solucionada por dois robôs cooperantes de uma outra faculdade.
Neste ano, como sempre, foi escolhida uma tarefa instigante: dois agentes secretos salvam o mundo. Um grande vilão pretende dominar o mundo detonando uma bomba atômica no Fort Knox, e assim poluindo as reservas de ouro dos EUA com radioatividade. Naturalmente, quem deve impedir isso são dois agentes secretos, os robôs R1 e R2, construídos pelos próprios participantes.
A bomba só pode ser desarmada cortando-se os fios de ambos os lados, na sequência correta. Isso significa que, de cada lado da bomba, deve haver um agente para cortar os fios do seu lado.
A sequência em que os fios devem ser cortados é secreta. Para proteger este segredo de forma segura, as informações foram desmembradas em dois conjuntos de dados, e cada conjunto de dados foi armazenado em um lugar separado.
Por sorte, R1 e R2 já encontraram previamente cada um uma parte das informações, armazenaram-nas em uma nanoestrutura e as esconderam em um lugar secreto no Fort Knox. Porém a nanoestrutura é invisível. Ela só pode ser tornada visível quando é impressa, como um selo, sobre uma superfície espelhada. Quando o espelho é resfriado, a umidade do ar condensa-se na superfície, e assim as informações secretas ficam visíveis. O selo faz parte do escopo do projeto do robô, e foi desenvolvido pela equipe. A impressão do selo é capturada por uma câmera e transmitida aos robôs por Wi-Fi.
Os dois robôs têm 3 minutos para buscar o selo, tornar a nanoestrutura visível, ligar o resfriamento do espelho, e então ler a sequência e cortar os fios. A bomba explode após passado este tempo, ou se os fios forem cortados na sequência incorreta.