Norelem - fournitures industrielles et éléments standards mécaniques

 

Présentation

Contact

 

 

catalogue d'éléments standard mécaniques comprenant plusieurs centaines de références

 

 

 

Autres fournitures industrielles pour mécanique de précision

 

 

Des fournitures industrielles fiables

Au delà de la conception et la commercialisation de fournitures industrielles la fiabilité est un principe fondamental de Norelem.La fiabilité d'une société se traduit par celle des produits qu'elle propose et par le suivi qu'elle offre après la vente.

Cliquez ici

 

Présentation > Eléments standard mécaniques

Des éléments standard mécaniques fiables base de la haute performance

La mécanique de précision est tributaire d'un matériel de qualité et irréprochable. Basé sur ses nombreuses années d'expérience dans ce domaine, Norelem a développé une activité de fournisseur indistriel avec, en principal, des éléments standard mécaniques de haute qualité.


Des composants mécaniques de base facteur de performance

Cliquez-ici pour consultez le catalogue !

Pour toute demande de renseignement, cliquez-ici ou contactez-nous au 03 25 71 89 30.

Analogie entre un sytème mécanique et une maison

Est-ce que vous imaginer bâtir une maison en négligeant les fondations, la qualité des matériaux utilisés, en ne pensant qu'au résultat esthétique global ? Les éléments standard mécaniques sont la base de la réussite d'un système mécanique performant. C'est parfois un détail, ou une pièce défectueuse, qui va faire toute la différence.

Bien choisir ces éléments standard mécaniques

Plus on avance dans le domaine de la mécanique de précision, plus la maléabilité des systèmes mécaniques baisse. C'est pourquoi il est indispensable de bien choisir le matériel que vous allez utiliser. Il est alors préférable de choisir ses éléments standard mécaniques dans des catalogues présentant l'ensemble des caractéristiques et détails de ses références.


Une référence dans la fourniture d'éléments standards mécaniques

Une conception d'éléments standard mécaniques basée sur la qualité

C'est à travers le prisme de la fiabilité et de la performance que Norelem conçoit des éléments standard mécaniques de référence. Les produits sont fabriqués en France, pays où la qualité de la main d'oeuvre ouvrière qualifiée n'est plus à démontrer. Cela permet également une flexibilité importante dans l'étude de nouvelles solutions adaptées à vos besoins.

Une gamme d'éléments standard mécaniques bénéficiant d'un avantage important

Le catalogue d'éléments standard mécaniques est en perputuelle évolution parce qu'il doit s'adapter aux nouveaux besoins que les nouvelles technologies créent continuellement.

Une marque française, un réseau mondial

Norelem c'est un réseau commercial basé sur les cinqs continents et donc une société répondant à des besoins mondiaux. Issue du milieu de la mécanique de pointe, Norelem s'est spécialisé dans la conception de fournitures industrielles en mettant un accent spécifiques sur des éléments standard mécaniques de haute qualité.

Un partenaire privilégié

Norelem fournit également des éléments standard mécaniques à des grandes entreprises, privées ou publiques, et à l'éducation nationale.

Consultez le catalogue de produits !

Toutes la gamme d'éléments standard mécaniques réunie ci-dessous. Découvrez avec chaque produit ce que Norelem vous offre en plus de ses produits :

Accouplements

Appareils de concentricité

Assemblages de tubes

Eléments d'appui

Eléments de manoeuvre

Embouts, charnières et pieds

Guides de perçage

Indicateurs de niveau d'huile

Montages de contrôle

Pièces de base

Pièces de bridage

Pièces de fixation

Pièces de positionnements et centrages

Rubans, étiquettes et pochettes

Tables à guidages linéaires

Transport et manutention